欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

纸带抛光(表面打磨)

  • 2023.01.30 17:31:02
  • 米思米
  • 1199

 这一方法的特征在于,能够较为自由地加工出具有方向性的粗糙表面。纸带是指砂纸。正如字面所述,以前是将打磨用的磨粒粘附在纸上,而现在是使用布基。此外,纸质无尽带(环状)也很常用。简单的使用事例如【图1】所示。而更多样化的使用事例如【图2】所示。

 【图1】是最基础的使用安装有接触轮(张力轮)的普通抛光轮作为抛光面的使用方法。右图显示了一台简单的立式半自动磨床,在磨削面配备有移动带。

纸带抛光(表面打磨)

  【图2】中是砂纸带的各种使用方法。图中无中心的使用方法中,只要准备一个简单的调整环,就可以轻松实现自动抛光圆柱、圆棒以及管状件。此外,将其用作可变砂纸带的使用方法,可以轻松抛光常规抛光方法所难以加工的工件内侧。

纸带抛光(表面打磨)

 砂纸带可从市面上买到,也可以自己制作。可将密集缝线加固的布抛光带叠加在一起,达到规定厚度后胶粘固化,从而制作出抛光砂带。将其安装在抛光轮圈上并定心(确保重心稳定),然后将胶水作为粘合剂涂在圆周面上,粘贴各种粒度编号的磨粒即可完成。在砂纸带出现之前,这种纸抛光轮是主要的抛光工具。
 通过
纸带抛光进行表面处理时,会因摩擦而导致发热。温度升高则可能会因热量而对基材表面造成不良影响。为此,需要与研磨剂结合使用。也可以使用后面会提到的抛光用研磨剂,利用油性研磨剂中的油脂来减小摩擦并发挥出冷却效果。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities